This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM3409 遇到的奇葩问题,求高手解惑



首先我的板子能够进行调光了,模拟调光和PWM都可以呈现调光的效果,但是在测试中有个问题一直没有搞明白,我的LED到底工作在什么状态呢,是CCM还是DCM。具体配置和问题简单描述一下:

基本设置:我设定的Vin=24V,期望输出12V,按照公式计算出了各个元件的参数,Rsns取的是0.5欧,计算的电流限制值在400mA左右。

不正常表现1:实际接LED进行测试的时候,我接了4串的1W白光LED (3.0~3.8V,电流额定值为300mA),按说应该能够正常调光了,但是当我按照EN接高电平,IADJ脚开路的时候,灯光很暗。量测输出端的电压值,平均只有几百mV,示波器显示为一个占空比非常窄的脉冲(造成平均值极低),更奇怪的是频率只有3kHz左右,计算得到的频率可是在500k左右,这时候我去测量了一下Rsns两端的电压,然后除以电阻后得到的电流只有几十mA,远不到设定的电流高限。


推测1:看到datasheet上提到在输出电压非常低的时候,可能会触发toff的最小值300ns,这样计算得出来差不多正好是3.3kHz的频率,请问我的问题是不是这个原因导致的?


问题1: 怎么做才能让它输出12V,然后来调整电流呢?目前这种低电压和很暗是说明工作在DCM下么?(我这里测不出LED上的电流)

不正常表现2:我就将Rsns换成了0.2欧的电阻,以期能够提高电流上限试一试,同时又增加了三个相同的LED共计7串来进行测试,在IADJ脚接入了滑动变阻器进行模拟调光,在模拟调光的过程中,灯光的变化并不是均匀的,开始很暗,电压仍然保持刚才一样的窄脉冲,平均值只有几百mV,然后过了某个点,突然非常亮,这时候电压跳变成了24V输入电压值。


问题2: 这个转折点表示什么呢?为什么不能稳定在某个电压值,而是要么很小,要么等于输入电压?


不正常表现3:PWM调光也能实现,但是示波器显示的波形,并没有500k的载波调节的,只有我的1kHz的PWM波形。请问500k的波形在哪呢

被这个片子弄得一头雾水,急需高手来点醒我啊……