This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq2013过充会怎样?

Other Parts Discussed in Thread: BQ2013H

采用bq2013管理的电池,若充电器没有连接bq2013芯片有一个done pin脚,或者由于充电器充满识别错误,出现过充会出现什么问题?如何恢复正常工作?

 如果采用充电器能识别电池充满,但没有设计与电池管理的个done pin脚连接,是否会出现bq2013电量计数器的溢出?

bq2013电量计数器的溢出后,应如何处置?

  • 过充对于BQ2013不会造成影响,因为done只是BQ2013开始进行容量更新的一个开始信号,过充后BQ2013计算的容量会变大一些,对于BQ2013而言影响仅此而已,同时一般电池有进行电池安全保护的器件它会进行过充的保护,总而言之,done pin脚是BQ2013进行容量学习更新的一个开始信号,如果没有接到这个信号则容量不会更新,则测量的误差就会变大,它会以写入的,FCC作为整体的容量。

    关于BQ2013能管理的容量大小,我们推荐的最大值是15AH,所以一般即使过充至一段过压保护触发(模拟器件单独动作)也不会使之溢出。如果溢出后,reset能有效的清零。

  • 请教一下,对于容量10.8V,2000mah的镍氢电池,采用bq2013检测电量合适吗。。还有,断电后bq2013是不是得重新写寄存器设置呢?一般情况下是不是电量计电路与电池不要断开让他们始终保持连接状态?

  • 请教一下,对于容量10.8V,2000mah的镍氢电池,采用bq2013检测电量合适吗?

    R:合适的,BQ2013H推荐应用于2AH-15AH 的铅酸 镍氢 镍镉电池的电量管理场合,关于电压方面,BQ2013H对于电池端口电压是通过一个高阻抗的分压电路来检测EDV电压,而芯片的供电VCC 可以通过ref的输出来调节外部的Q1 N-MSOFET 的分压,使得VCC得到一个小于VCCmax 的工作电压。

  • Q:断电后bq2013是不是得重新写寄存器设置呢?

    R :断电以后可能会导致寄存器出现数据丢失,如果是很短时间的掉电,在大多数情况下都没有影响,因为此时芯片会通过RBI外接的back up电容给芯片寄存器供电。当芯片供电恢复正常后,芯片会检测是否出现寄存器数据丢失或乱码,如果掉电时间太长导致出现这种情况,则会清零NAC,同时将LMD初始化为原始PFC值.如果没有数据异常,则说明这个短时间的掉电就没有对芯片正常工作造成任何影响,芯片会继续正常工作。

     

  • Q:一般情况下是不是电量计电路与电池不要断开让他们始终保持连接状态?

    R:电量计选择参数中有一个Implementation 的参数,它分为pack还是system两者情况,根据这个参数可以知道这个gas gauge芯片适合与电池捆绑在一起 还是可以放在系统端(即只有电池插入时才与电池连接)。

    BQ2013H推荐的应用方式是与电池捆绑在一起组成一个PACK,即放在pack端。