This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
输入:15±20%
输出:20V
功率150W。
可以使用我们的webench在线工具进行辅助设计。
会有多种方案推荐。
官网首页可以看到
LM5122
Hi
借助webench选型:
输入参数,即可得到适合的芯片,点击设计可以得到推荐电路,点击电路中器件还可以对器件选型。 另外这个软件还可以得到电路的相关参数,如效率,温升等。