您好:
我有个电池项目需要用到BUCK电路,需求是:
1、30V降到5V,工作时功耗为5V/50mA,待机时功耗为5V/33uA。
待机时希望30V输入端的静态电流比较小,当前使用TPS54260,Iq实测为190uA。
请问:
1、LM5166标称的9.7uA,实际一般是多大呢;
2、我的设备待机时,DC-DC后端的功耗只有5V/33uA,此时LM5166工作在哪种模式(见附件1);
3、LM5166应该用PFM、还是COT模式。
4、有无其他更好的方案。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,静态电流分几类;
1,Iq-shutdown:是EN为低时的电流
2,Iq-nonswitching:指SW节点没有开关波形,通常将FB设的比阈值高一些来实现
3:Iq-switching:指的就是空载时的电流
关于datasheet里面的参数都是实测数据,所以你可以参考最大值作为最差结果;
对于COT模式,可以得到稳定的频率,EMI就会比较小
PFM'模式,相较于COT,其开关的次数较少,所以效率会比较高。
具体哪个模式根据你的需求选择。
谢谢~
您好:
我的Vin为2~30V,请问TI有没有轻载时(输出端5V/50uA),静态电流低与50uA的方案?当前所用的TPS54260为190UA。
还有LM5166的开发板能申请吗?
Hi
需要注意,静态电流时输出电流为0mA时的输入电流消耗,所以当你输出仍有50uA时,实际输入电流会比静态电流大。
你可以在TI的降压电源芯片list下选择: http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/step-down-buck-products.page#p238max=30;100&p236typ=0.00003;0.05
设置输入电压最大大于30V,静态电流小于50uA, 得到合适的芯片很多,选择尽量小的芯片。
LM5166是静态电流比较小的芯片,但是EVM板子是需要购买的。(或者你找你们常联系的TI授权代理商借借看)