Other Parts Discussed in Thread: UC3842
电路功能:输入电压24VDC,通过UC3842驱动电路,以及4根信号线变压器(初级两根,次级两根)后,输出一个变大后的电压。
不良现象:24VDC电压驱动能力不足,导致24VDC电压降为十多伏的三角波
不良现象判定原因:当不接入变压器,24VDC能驱动UC3842电路,UC3842 VOUT是矩形波(PWM可调),推出结论:UC3842驱动电路能正常工作(无负载)
当接入变压器后,24VDC电压变成十多伏的三角波,24V电源电流出现满载(过流)现象,推出结论:驱动电路不足以正常驱动变压器
疑问:①当接上变压器后,24VDC电源出现带不起的情况,如果改变变压器的初级,次级圈数,能否改善负载能力
②调节UC3842驱动电路的占空比会不会改善电路的驱动能力,什么样的占空比拥有最优的驱动能力。
③别人设计的电路,一开始是24V驱动,之后好像会有一个类似于线圈(or变压器)辅助的驱动电路代替24V提供给UC3842,从而提供驱动能力(例如下面所示的地方)。如果不改变变压器的信号线数量(初级2根信号线,次级2根信号线),如何提高电路的驱动能力?
本人设计的电路:
带上变压器后24V电压的波形:(注意:24V电压也是变压器初级的信号脚之一)
接上变压器,24V电源带不起时,电源的图片:
或者有其他想法也可以提出,感谢帮助