我使用TPS54331DDA设计电路,输入12V/15V,2A。输出5V,现在做了1000pcs,出现30PCS的TPS54331烧毁.我有以下疑问
1.TPS54331DA与TPS54331DDA是否可以在电路中,直接互换更替,是否只需做铺铜散热处理,不需要更改其他元件参数
2.以下是我的原理图与layout图,请帮忙分析
3.现在出现的现象有,VIN脚烧毁,输出端输出12V,更换IC后输出端,显示正常。
4.当输入端12V时,输出端有时只有3.7V,1.8V,请帮忙分析
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用TPS54331DDA设计电路,输入12V/15V,2A。输出5V,现在做了1000pcs,出现30PCS的TPS54331烧毁.我有以下疑问
1.TPS54331DA与TPS54331DDA是否可以在电路中,直接互换更替,是否只需做铺铜散热处理,不需要更改其他元件参数
2.以下是我的原理图与layout图,请帮忙分析
3.现在出现的现象有,VIN脚烧毁,输出端输出12V,更换IC后输出端,显示正常。
4.当输入端12V时,输出端有时只有3.7V,1.8V,请帮忙分析
HI
两种封装主要差别在于powerpad, 这个是用于芯片散热的,需要向datasheet上那样与GND充分焊接扩展散热。(建议采用DDA封装的)
从你的描述看,主要输入不存在热插拔,很可能是芯片质量问题,因为MOS烧掉了,更换芯片就没有问题。 但是你需要排除是否有热插拔之类的操作。其次输入走线尽量宽,如果输入前段有导线,在板子上导线连接处建议增加一个100uF以上电容。
对于输出电压偏低,确认是否是电感问题,饱和电流不够,对电感交互验证即可确认。
3%不良,找那个代理商买的? 注意一定要是授权代理商。