找一款DC24V-DC5V降压芯片,最大电流0.5A左右,用于信号处理板供电,希望轻负载时的电流尽可能小点,以延长电池供电时间。
在WEBENCH上没找到关于轻负载功耗的指标。
请问有没有合适的芯片可以推荐的?
谢谢啦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
要求轻载效率高还是静态电流小? 也就是你需要确认轻载时是否就是空载。
如果确认是轻载,选择具备powersaving 功能的芯片,如果是空载选择静态电流精良小的芯片。
见下面降压芯片list: http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/step-down-buck-products.page#p238max=24;40&p451max=0.5;1.5&p32=1;1&p236typ=0.00003;1&p2192=Light Load Efficiency&p1498=Catalog
选择好条件的,如输入电压最大大于24V, 最大电流大于1.5A,静态电流小于1mA, 轻载效率高等
例如可选择: LMR14006: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lmr14006.pdf
LMR14006, 或者LM5166, lm5166是超低功耗的,价格稍贵。看你的选择。
主要是在其他信号处理板关闭,值班电路工作时的功耗能尽量小点。
之前的供电电路在值班模块工作时测得的电流大概是5mA。电池用得太快了。
芯片价格贵一点也没有关系。使用上容易不容易使用。
请问有没有这样的电源芯片或者电源管理系统,在重载时采用buck模式,在轻载或者待机时采用LDO模式,从而降低功耗?
你这个想法犯的是经验主义的错误。任何LDO(跟芯片型号无关),效率是输出电压除以输入电压,还有/部分静态电流损耗,故轻载时效率永远地低于5/24=20.8%。而我们推荐的低功耗DCDC,在轻载时的效率要远高于这个值。除非是接近空载时,LDO可能有点优势,因为这个时候比较的是静态电流而不是效率,而LDO的静态电流相对容易做小一点。但LM5166只有10uA的静态电流,这个数值在高压LDO里也算极低了。如果贵司这么在乎在接近空载时的功耗,LM5166是不二选择。