麻烦您了,请您帮忙看一下:
我们现在做陪伴机器人,
这个机器人工作的时候可以插着适配器也可以不插适配器,里面有锂电池。(和我们的笔记本电脑类似)
电池情况:锂聚合物电池组,3串3并,充电电压19V,充满电压12.6V,电量20Ah。
最大充电电流2.5A,最大放电3A。
适配器:15.5V左右。
我们之前用的充电管理芯片是bq24610。但是我们遇到一个问题,在插上或者拔掉适配器的时候,电机的转速会发生变化(插入适配器之后电机转速提高,在拔掉之后电机转速降低)。这是客户不希望的现象,客户希望在拔插适配器不要影响到电机转速。
在我们的设计里面,电机是被直接供电的,电机前面没加DCDC等芯片。所以在插着适配器的时候,供电电压是适配器的15.5V,拔掉适配器之后供电电压是电池的12.6V。
现在想重现设计chargerr这部分电路,重现选择方案和选型。
经过讨论的几种可能性:
1、 选用窄电压NVDC充电芯片。
2、 在电池输出端加boost,或者在适配器给负载输出端加一个buck。
3、 利用BQ25700这种buck-boost充电IC。
不知道以上几种方案是否可行?或者有没有其他方案?
希望各位帮忙看一下,谢谢啦!