tps62130用的官方推荐的电路,电路功能正常,就是毛刺太大。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
很可能是测试方法的问题,附件或能帮到你。
其次layout对电源非常重要,需要注意参考datasheet或者EVM板。
测试时可以在输出增加0.01~0.1uF陶瓷电容。
纹波在改变了测试方法后,有改善。
现在遇到另外问题,TPS62130无输出了,感觉被烧了,但是没有什么痕迹,上电后,EN脚悬空情况下,1.8v左右,请问下,这有可能是什么原因造成的。
Hi
EN脚悬空 是默认低的,此时输入1.8v左右是指输入还是输出? 还是EN。
EN默认低时, TPS62130无输出正常。
无论EN脚拉地还是输出3.3V,芯片都没有输出电压。
EN脚悬空情况下用万用表测得的电压,就是说在悬空状态下并没有被拉低。
使用中出现的损坏,就是想知道芯片有什么原因会导致损坏,已经测试过,在短路下可以保护
Hi
是否在测试中有通过硬开关给电压到EN脚,看起来是EN脚的异常。
你的工作条件是什么,Vin, Vout,Iout。
用万用表电阻档测量一下Vin到SW,以及SW到GND,看是否有短路现象