该图中设计阻值FBB竟然比FBT要大,结果明显不对啊!
然后我想是不是进入的网页不太对的,分别以主页直接搜lm22676和通过主页-->设计工具两个路劲来进入电路设计,结果更加奇怪了:
1、主页直接搜lm22676,其输出的范围5-37V
2、通过主页-->设计工具,该处输出条件选的是12V,然后就没办法搜索到LM22676了
然后将输入改为3.3V就可以查找到LM22676了,但是进去之后,输出电压的范围只有1.285-5V了
还请帮忙分析分析的,我已迷茫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用主页进去的,可以直接输出5V2A。
你的输入电压范围是从多少到多少?输出电压要求多少,电流多大
你的第二个图的电压输入是14V到22V,输出是12V
把最低电压升到16V,就可以搜索到22676了
Hi
Webench选择出来时可以符合你转换条件的芯片,注意这个芯片有duty限制的,输入输出电压必须符合。
Hi
进到芯片主页去仿真好了,这个芯片在软件方面有点bug.
芯片主页仿真可以得到电路图,但是芯片采用的是LM22676-5, 而非可调版本。
按照你的参数,能实现的芯片非常多,应该会有比较多的芯片比LM22676好。