LM3488设计的电路 输入12V,输出18V,输出电流1.5A,用于给锂电池充电,为何有些板子工作是LM3488不发烫,但有些板子LM3488却很烫,同时电源输入端和MOS管之间的100UH电感也很烫,请教大家,是不是芯片的质量问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LM3488设计的电路 输入12V,输出18V,输出电流1.5A,用于给锂电池充电,为何有些板子工作是LM3488不发烫,但有些板子LM3488却很烫,同时电源输入端和MOS管之间的100UH电感也很烫,请教大家,是不是芯片的质量问题?
Hi
这个芯片并无热Pad, 芯片的主要功耗在于驱动,确认你选择的MOS Qg是否特别大,否则是有可能是芯片问题。
电感发烫,你首先需要确认是否是个别电感问题,注意饱和电流要足够。
上述都可以通过交互验证来确认。
18V,1.5A 总共27W,那么损耗还是会有几W的。可以看下效率,如果效率还比较高的话,就是PCB散热的问题。如果是效率比较低,那估计是MOS管和电感的选择的问题。
为何有些板子工作是LM3488不发烫,但有些板子LM3488却很烫
以上的话,是否可以理解成同样的板子(同样的原理图,BOM和layout),有些有问题,有些没有?
如果是这样的意思,在排除部分板上器件有错的情况,在同样的输入和电池电压下,比较下好和坏板的开关波形,看看有没有不稳定现象?
另外,芯片的购买渠道需要是TI授权的,否则可能有假货。
设计推荐的MOS管是SCD17308 ,由于手工焊接不方便,现在选用的是NCE3050K,Qg值比SCD17308 大,达到23,电感是100uH、10A的功率电感,请问MOS管需要更换吗?