Figure 7. External Balance FET Gate Protection 这点讲到对均很MOS的G极保护问题,我一直看不懂到底是描述的是什么意思。
1,inrush current through the filter resistors will turn on P-channel balance FETs and pull up the
lower input 短路后,浪涌电流会通过滤波电阻打开均衡MOS,并且拉高低平输入。
我是这个理解的,短路后电芯电压接近0V,滤波电容Cc14上面的电荷会流过Rc14,Rg14,但是我根本看不出来 这个过程对均衡MOS的G极有什么影响?G极是需要低电平驱动的。
还有pull up the lower input 拉高低平输入,这个又是什么意思?
2,This effect can continue down the cell stack 此种影响将会持续到级联电芯,这句话又是什么意思?