电源芯片用的是LP38690DT-3.3,输入7.2VNicd电池,输出要求3.3V,输入输出端用的钽电容分别是10uF和47uF并分别并上0.1uf的电容(如下),通电之后空载的时候不热,一接上单片机就开始变烫,换过好几种单片机都热,所以应该不是单片机的问题,应该是电源设计的缺陷,求指教


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
芯片底部的PowerPAD需要与GND充分焊接,并大面积的的扩散GND面积。如果是多层板需要打孔连接中间层或者底层的GND,用于扩展散热。
芯片的功耗P=(Vin-Vo)*Io 温升=P*热阻 (Vin是输入,Vo输出,Io输出电流)
如果你能测试到温度,你或可以通过功耗算出热阻,然后对照datasheet: RθJA Junction-to-ambient thermal resistance 50.5°C/W
Hi
(7.2V-3.3V)*110mA =0.429W
温升=0.429*50.5=21.7°C
算上环境温度,不足50°C
电路很简单,只要选择的电容符合要求即可。
Hi
如之前所谈,layout上的问题,LDO电路没有什么可以讨论的,主要就是输入输出电容的选取,如果你测试电压都是稳定的,电容的选择就是没有问题。现在是发烫,需要从散热这方面考虑。
Hi
layout还要注意,输入输出电容需要尽量靠近芯片脚。