一般充电IC的电感值通过计算得到1uH,请教一下这个电感有上限要求吗?上限值可以通过计算得到吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
电感的大小虽然只决定纹波电流,但是当纹波电流处在一定规格区间内会得到最佳转换性能。
电感的大小是需要计算的,如果在2.2uH, 可以适当的略微有点小偏差,但是不要用到10uH, 22uH这么大。
适当增加一些电感值可以减小纹波,这是可以的.但是增大太多会影响环路,造成系统不稳定.
电感的取值和你的纹波要求,输入输出以及工作频率有关, 具体可以取到多大是需要根据实际情况决定的.
电感不宜太大,1)电压型电路,电感太大,会使得双极点在低频处,极易引起不稳定;2)电流型电路,电感太大后,相当于斜率补偿很深,会使得斜率补偿的双极点往低频走(类似于电压型),造成不稳定。综上,电感是有上限的,通常datasheet会规定一个范围,如果没有具体范围,通常1-2倍是可以的,太大了就会使双极点效应变强,不建议。