你好,本人用LM5116做输入电压DC28V-44V的电压,输出DC24V,3A的电源,,现在问题是这样的,空载时,当接通电源时,输出电压突然从24V掉到并稳定在3.8V电压,这是什么回事呢,当接负载60欧电阻时,电压又输出为正常的24V电源了,这时候拿到负载,电源也不会掉了3.8V了,输出还是24V,用示波器测量了一下HO脚,又突然没矩形波了,变成了低值的正弦波,输出电压又变成了3.8v了,这些问题什么解决呢,接负载是可以满载3A正常工作的,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
建议先用WEBENCH进行参数选择,特别是环路参数(COMP和FB pin脚的元件)
然后再看其电路波形(空载), SW,HO,LO波形
感谢答复,是万用表测量的3.8V,这个板空载是不能启动的,接上负载后才得启动,找不到原因,参数是用TI软件设计用的参数,不过后面焊三块均没有出现这个现象,可以长时间工作在24V 2.5A,经过8小时2.5A负载老化,MOS管温度达到了72度,而电感都92度了,芯片58度。这点不太满意,还有负载3.5A时,电压掉到了17伏了,而本人使用TPS54560设计的同样参数的输入输出电压能达到4.5A,而电压依然是23.8V,过载能力不错,能保持到1分钟左右电压才会慢慢的掉到18V。这次LM5116PCB布线有点烂,本次将改进布局,并选用别的MOS管,希望能达到过载4.5A,,改进温度过高。
对于输出功率比较高的电路,布局尤为关键,要保证散热足够好,具体可以参照WEBENCH的推荐布局, 同时也要注意信号电路和功率电路的位置摆放, 不要对信号电路造成干扰,以免引起系统不稳定.
对于IC和MOS高温的问题,增加散热孔
注意电感的温度,输出电流过大时,要选择大功率的电感。具体型号可以联系我。
电路板布局的时候最好能参照TI官方DEMO进行LAYOUT。关键节点和关键路径布局布线要充分考虑。
如果电路板面积受限的,降低散热,优先使用多层板,最好能每层选用2oz的铜厚,电路板大面积敷铜,多打些热过孔.
MOS管可以考虑预留散热片位置(贴片和直插MOS管都可以加散热片)。
推荐一款LM5118 这款支持升压和降压模式,输出最大电流可以到10A。
如有问题,随时联系进行支持。