输入12V输出正负24V,,能输出到正负30V更好。输出电流能力在1.5A-3A;(是给LM3886供电的)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的回复。
降低了要求,输入5V或者12V,输出正负24V,输出电流在正负24V时能达到100ma就行。
既然降压型TPS54160可以使用耦合电感的方式输出正负电压,如果使用升压型的芯片+耦合电感的方式不就可以输出正负电压了吗?
如果使用两块芯片一个输出+24V,一个输出-24V可以吗?用什么芯片合适
这里有个帖子:
http://www.elecfans.com/article/83/116/2016/20160307404422_2.html
他用的是buck+buck-boost方式实现的输出正负电压。我觉得还挺好的。TI有相关芯片可以这样做吗
Hi
我上面推荐产生负电压的方案就是用buck芯片做成buck-boost架构实现负压输出。
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva317b/slva317b.pdf你推荐的这个文档的figure1,有一点疑问:
以极性电容Co为例:
Co下端接模拟地,上端接数字地,这两个地最终还是要使用磁珠或者0Ω电阻相连对吗
Hi
Co的上端是功率GND(相对信号GND 而言,你可以认为它是模拟GND), 而下端的三角符是负电压输出(由原来的GND由于架构变化下移成为负电压输出)。
在这类电源中通畅没有数字GND.
如果是+-30v, 3A的电流能力,如果负压使用一个DCDC的话,可以考虑外置MOS的控制器,LM5141一类的。
对于系统来说,如果仅仅是提高音频的功率,可以考虑全差分输出的D类放大器,12V供电,也可以达到20多v'的峰峰值。
这个不建议做得复杂。用一个升压boost,比如TPS61175之类的产生24V, 负压用两个二极管的charge pump电路,从SW取电来做。如果负压对纹波要求高,增加一个LDO得了。