1、如何选取适合的电阻来计算vout?
2、如何计算Iout?公式中的L、f如何定义?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi :
TI也有提供TPS51315的Wenench或者SwitcherPro仿真,见官网: www.ti.com.cn/.../tps51315
您可以输入相关参数得到仿真电路,以方便加速您的设计,关于计算,当然参考datasheet为佳。
非常感谢您的回复,然尚有一些疑问:
1、输入电压是5V,输出电压有3.3V、2.5V、1.8V,输出电流都不大于10A,分别能否使用TPS51315这款芯片?
2、R1、R2在datasheet上没有明确指出是哪个电阻,开关频率f也没有给出具体的计算公式?
3、基于第一条,如何取R1、R2、L的值?R3、R4的值又该如何选取?
4、datasheet第9页公式1中,Rupper和Rlower对应参考图上哪个电阻?公式2中,L和f该如何选取?
答复1:TPS51315是针对大电流应用,不知你的不大于10A是有多大?建议给个范围。
答复2:R1和R2在datasheet page18中有给出,参见Figure 25. Simplified Modulator Block Diagram。关于开关频率的选取常常取决于设计者对体积、效率、成本的考虑,特别是对电感和电容体积的要求,频率高电感体积相对小点。
答复3:R2 value is 10 kΩ to 100 kΩ,R2固定后计算R1。R3即R1,R4即R2。L选取看你纹波要求,根据公式计算。
答复4:Rupper对应R1,Rlower对应R2。
您首先需要注册一个my.TI的账号(右上角),并登录进去,然后再网站: www.ti.com.cn/.../tps51315 左边的“WEBENCH® TPS51315” 中输入您的参数,然后点击“Open design"得到仿真电路,如:
1、我的电流情况是3.3V约5A,1.8V约6A,2.5V略小,约3A,不知是否可以用TPS51315?主要是为了统一考虑,所以用同一个电源芯片;
2、我的电阻、电容和电感都用表贴封装(如0805)是否可以?因电路板体积较小,所以考虑都用表贴的器件,会有问题吗?
Hi:
按照你的条件,如果最大输出电流不超过6A,又要统一芯片可以选用封装更小的TPS54618(TPS51315是10A), 附件是用TI软件仿真的参考电路图您可以参考。
在选材中电感,输入输出电容的体积会稍稍有点大,不会只有0805, 通常0805的电容是1uF, 22uF应该达到1210, 但是芯片TPS54618封装小,应该可以满足。关于layout您可以参考datasheet: www.ti.com.cn/.../getliterature.tsp 第二十八页。
非常感谢您的回复,尤其是您给出的仿真图对我们的设计很有帮助。只是我们已经在会上讨论过决定使用TPS51315这个芯片,主要是为了冗余设计,为系统留有足够的余量。如果您能给出TPS51315的仿真图,我们将非常感谢!
SwitcherPro 1.8V@6A仿真结果供参考,电阻可选0603,体积更小。
1、电路图

2、效率

3、BOM

谢谢!请问能否再给出3.3V@5A,2.5V@3A的仿真结果?
3.3V@5A:
1. Schematic

2. Efficiency

3. BOM

2.5V@3A:
1. Schematic

2. Efficiency

3. BOM