This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于BQ25504

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

您好!最近我们一直在使用贵公司的BQ25504对我们的太阳能电池进行管理实验。仿真模型是贵公司网站上提供的TINA模型电路。对此模型我们改变了其电阻值来实现我们所需的不同的阈值。TINA仿真结果是符合我们要求的,但是用申请的样片做出实际电路确无法仿真,结果差别很大,我们做过很多次试验了,实际模型是厂家焊制的没有问题。请问此电路和输入电源有关系吗?需要注意什么呢?数据手册上并没有说这方面的问题。很着急啊,谢谢~

slum297.tsc
  • 能否把你实际使用的电路图抓个图片附上来?同时你观察到的与仿真不一样的地方也希望能够更加详细的说明一下以便给你详细的分析,关于这个器件的使用,由于它实际上是一个boost电路,我们简单的分析在CCM模式下与输入电源的关系,其输入输出电流峰值关系为Ioutmax*vout/Vin,而为了保持电感中电流的一定纹波电流还要乘以1.2或1.4的系数,从此我们可以了解到对于这个器件中输入峰值电流要能数倍于输出电流才能提供稳定的输出电压。这是所有采用boost及其衍生拓扑的电路对输入源的要求。

  • 您好!实际电路的问题我们已经解决了一些,现在已经将此电路接上太阳能板进行实际的监测了。附件中是实际电路图和在VBAT端接的储能电池两端的电压曲线,图中已用红色曲线标出。在输入端VSTOR我们没有接负载。现在又几个问题:

    1、如曲线图所示,在充电电压还没有达到我们设定的OV电压阈值时,储能元件两端的电压在充电的过程中几次出现下降的情况,这种现象我不能理解。

    2、在实际的试验中,太阳能板的电压有时会高达到5V左右,这样会不会对芯片的工作有影响。

    3、根据您提到的输入输出的关系,是不是在晚上太阳能板几乎没有输入的情况下,芯片就不工作了,没有输出了,因为我们希望在晚上的时候它的储能元件利用储蓄的电能够继续对外放电。

  • 您好!实际电路的问题我们已经解决了一些,现在已经将此电路接上太阳能板进行实际的监测了。附件中是实际电路图和在VBAT端接的储能电池两端的电压曲线,图中已用红色曲线标出。在输入端VSTOR我们没有接负载。现在又几个问题:

    如曲线图所示,在充电电压还没有达到我们设定的OV电压阈值2.7v时,储能元件两端的电压在充电的过程中几次出现下降的情况,这种现象我不能理解。

    在实际的试验中,太阳能板的电压有时会高达到5V左右,这样会不会对芯片的工作有影响。

    根据您提到的输入输出的关系,是不是在晚上太阳能板几乎没有输入的情况下,芯片就不工作了,没有输出了,因为我们希望在晚上的时候它的储能元件利用储蓄的电能够继续对外放电。