Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24610EVM, BQ24105
最近做锂电池充电器的项目,所以入了一块BQ24610的EVM板子。
板子默认充电电压是21V的(sluu396a pag 4)。
在BQ24610的datasheet中有提到BQ24610支持的最大充电电压为26V(满足6cell锂电池的 6 x 4.2 = 25.2V)
datasheet的9.3.1(datasheet pag16)有BQ24610输出电压详细的配置方式。
对于BQ24610的充电电压配置我存在以下几个问题:
1.两个数据手册中(BQ24610 sluu396a)VFB反馈端的2.1V电压是随外部所接电池电压变化而变化的么?因为它的典型电路图(datasheet page1)如下:
这两个电阻分别对应 BQ24610EVM板的R25(909K)、R28(100K)。经过计算如果外接21V锂电池,串联分压VFB得到大约2.08V的电压并不是2.1V。
2.经过计算最后得到的 VBAT 是充电完成后电池的电压么?
3.常规设计中,调整充电电压大小那一部分,即调节不同的分压电阻,都会使用多路的拨码开关。但是,如果我想用单片机控制,可以使用多路选择器么?多路选择器的耐压耐流好像多达不到要求。如果使用场管,又会有压降。有什么好的解决方案么?
问题有点长,有点乱。实在抱歉。但是,这几个问题一直纠结了我很久,手上的锂电池也迟迟不敢上板子进行充电测试。还是希望Ti的工程师们能帮我传道解惑。感激不尽!