This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS23756 PMP6659B方案 烧毁3906



我以PMP6659B方案为模板做了一款电源,发现偶尔有Q3 3906 烧毁现象,不知是什么原因?

  • Hi

       仅仅就Q3烧掉了吗? 这个是同步MOS放电的三极管,请问这种不良率有多少?

  • 这次共焊接八块 其中有一块板给底板供电时烧毁后 我又在同一底板上换了一个POE 电源 ,时间不长又烧毁 ,现在共有两块烧毁,其中一块我更换Q3(3906) 后一直正常工作,另一块更换后上电时间不长又烧毁(这个是第一次出现烧糊Q3 的板子)。

    我又对了一遍bom 发现 我C13 用的是470pf/100v。D4,D21 未使用4148 使用的是B0530WS 30v 200ma 的管子,现在只烧Q3 其余元件都未损坏。

    问我这个参数可以用吗,烧管子是这个原因吗