采用TPS51260芯片
输入:18V-32V
输出可以做到15V/2.5A或者12V2.5A吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
从参数上是可以的,但是用Webench仿真显示不行。
或者你可以借助Wenench选型采用其他的芯片。
我也看了下仿真不行,但是看参数感觉可以,我需要用温度能达到-55℃的芯片,能推荐个吗?
Hi
在降压芯片list中选择温度为“-55~125°C” 以及最大输入电压等即可得到合适的芯片:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/step-down-buck-products.page#p1192=-55 to 125 (你需要设置电压以及电流):
从list上看,你或可以选择TPS5430-EP : http://www.ti.com.cn/product/cn/tps5430-ep
使用webench 选好了芯片,但是没有导出的选项,其他的一些芯片电路有导出选项。这样正常吗?
哪款芯片,要要导出什么?原理图和PCB?还是仿真文件?
因为layout的原因的确会使得效果上差一点,所以你要按照开关电源的layout原则来画
对于大功率建议四层板