您好:
在使用TPS5410将24V降压到12V过程中,空载情况下输出电压是正常的(输出电压12V),负载情况下电压拉低,输出变成4.85V。图片为我的原理图和PCB,麻烦各位帮我看一下,谢谢!着急等待。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
电路图你可以通过TI的webench仿真获得,对于正确的电路出现带载偏低,你需要确认:
1. 最大负载电流是否超过1A, 电感饱和电流必须大于最大输出电流的1.2倍以上。
2. 在layout上注意功率回路尽量小,datasheet上有 参考layout可 参考。
Hi
30%不良,有没有将好的板子与坏的板子电感对调,交互验证确认一下。
如果是layout问题,应该都有问题的。
Hi
再确认layout 和芯片,得你自己逐一排查。
我们只能猜测可能的原因,你得动手。
问题找到解决了吗 ,我之前用过TPS5420D,使用效果挺好,和你这个TPS5210是完全兼容的,建议你试试。
切记 输出分压电阻,要竟可能离 芯片FB端(VSENSE)要近,避免引入干扰。技术支持可以添加下面的联系方式,详谈。