This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS92512发热和输出电压波动的问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS92512

个位电路设计大神和TI工程师好:

首先自我介绍一下,本人小白一枚,不是专业电子专业出身。以前“设计”过一些电路(在现成的电路上面做修改),因为都是COPY一些别人的方案,所以对电路布线根本没在意,以为考虑下线宽,多打几个过孔,把线一连就能用,事后证明这种想法真是很白痴。

背景介绍完了,现在该请教各位了。我的任务是设计一块驱动LED的电路,要求能调光并且电流能达到2A,在网上找来找去,最终发现TPS92512是我想要的,壮哉我大TI。下载了手册,一步步按照Detailed Design Procedure来选择外围器件,简直是我这种小白的福音啊。

Vin = 16V,Vstart = 10V,Vstop=9.2V,Vout = 15V(MAX),Iout = 2A(MAX),开关频率300KHz。然后主要的外围的参数是输出电感47uH,电容100uF电解电容和104陶瓷电容并联。画好了原理图就开始布局吧,悲剧就此开始,因为我觉得电路板嘛,就该按照自己的审美来画,所以电阻电容什么的应该方向一致排列整齐(说白了就是为没参考手册里面Layout找的借口),等板子做好元件买回来了焊接上电,问题来了:

1. 发热严重,电流达到2A的时候这货都可以用来烧开水了(这个2A不是实际测量的,是用电源的总输入功率减去没点亮LED时板消耗的功率,最后除以加在LED两端的电压来的),用手感受80多90度应该有吧,把占空比调到100灯就开始闪了,肯定是热保护了,哇哈哈哈哈(WTF)

2. 电感有一点响声

3. 用示波器看了下输出电压,有点像波浪线,电压峰值和谷值能有3V的压差,不过电流越大貌似波动越小

找到一个有几年工作经验的工程师帮我看了下,首先就否定了我的Layout,问我有没按照手册来,我说没有,他说这样的话电流回流路径可能会有问题。我现在是真正意识到错误了,呜呜呜呜。后面问了他:

1. 改善了布线情况会不会好一点,他没有正面回答,只说了句:既然这个IC用了这么小的封装,肯定对发热控制是有信心的。

2. 如何减小输出电压波动,他说可以适当提高开关频率,用大一点的电容。但是我想提高了频率开关损耗岂不是更大,发热更高,我都不敢试。。。

最后他说:TI有自己的论坛,上面工程师和大牛都有很多好经验,可以去那里问一下。好吧,他已经是老油条了,况且也忙,我也不好缠着别人问,所以就来这里了,各位大神给点思路吧, 先谢谢了。