This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求教:使用TPS63070做的稳压电路,给3.2V磷酸铁锂电池充电充不进去电

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

使用TPS63070做的稳压电路,给3.2V磷酸铁锂电池充电。

稳压电路在空载状态下,调整到输出3.6V,然后输出到锂电池。

供电电源是一个微型的发电机,额定输出是1W,发电机空载电压是10V,接负载后电压降低,正常的话在四五伏左右。

在发电机工作状态下,接上稳压电路和锂电池,测量稳压电路输出的电压是2.4V,在稳压电路和磷酸铁锂电池之间还有一个锂电池保护板。

我想请教,这个设计哪里出了问题?导致无法实现充电。

  • 迫切希望能够得到专家大牛的指点!多谢多谢!

  • 您好,给电池充电需要使用专用的充电芯片,不要使用纯DCDC来充电
  • 感谢指点!

    使用纯DCDC充电的问题在哪?

    还有,您能否给我推荐一款合适的芯片。

    我的QQ 358702540

    谢谢!

  • Hi

        充电部分需要用恒流设计,而非恒压设计。

        选择TI的BQ系列的充电芯片会更加好。

  • 你好!

    这套电路是用于自行车发电机输出电能的存储,骑车所产生的电流是非恒定的,电压也是有较大的变化区间的。

    所以没办法采用恒流充电。

    选用TI的芯片是因为我想实现微能源的高效存储与转化。

    我选用的是低电压的磷酸铁锂电池,标称电压是3.2V,充电电压3.6V。

    自行车发电机输出的电压,空载状态在0~10几伏,电流在0.5A~0之间,发电机的常规输出功率也就是2W左右。

    用直流电源测试,当电源输入电压设定为3v的时候,电流输入从0开始调节,输入电压立刻被拉低到2.4v,随着电流的提高,输入电压会变化,直到电流达到1.8A的时候,电压重新被拉回到3V。

    我想请问这样是否是正常的?选用这个芯片是否合适?有没有更好的推荐?

    非常感谢!

  • 我不用TI的芯片,反倒用最普通的稳压芯片给锂电池充电,充电效果反而还相对不错。

    我想知道问题出在了哪里?

    普通的稳压芯片输出的是5V的,我直接接到3.7V的锂电池上充电。

  • 毫不奇怪。你说的稳压芯片应该是LDO吧,LDO带限流的,如果你将一个5V输出稳压芯片接到3.7V电池上,相当于稳压芯片过流状态,充电电流就是稳压芯片的过流值,也就是说此时是在恒流(或者近似恒流)充电,所以可以充。但如果是一个DCDC电路,不带恒流环的话,这样接就进入过载状态,输出电流不能稳定住,自然充电就有问题。所以呢,归根到底,给铁锂电池充电还是必须恒流恒压来充。瞬间电流可以从电池来抽取的,并不影响你的恒流充电,故你说的不能恒流不成立。无论从电池充电过程可靠性,电池寿命,电池安全性,恒流恒压模式都是你必须选择的。

  • 好的,非常感谢!

    那我想麻烦您给我推荐一个芯片,或者能否推荐一个合适的电路设计方案?

    万分期盼!