目前我们设计一个小的充电宝,选用BQ24195。使用PMID对外充电。
问题1:我们产品要求插入适配器时,不能对外放电,PMID管脚关断,或者低压,不能对外充电。但是目前测试插入适配器时PMID有5V左右的电压,请问此芯片有在适配器插入时,能否关断PMID。
问题2:BQ24195芯片本身能否监控PMID 管脚的电流,可否不用加空载检测电路就可以检测到后端是否有负载接入PMID管脚。
以上谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前我们设计一个小的充电宝,选用BQ24195。使用PMID对外充电。
问题1:我们产品要求插入适配器时,不能对外放电,PMID管脚关断,或者低压,不能对外充电。但是目前测试插入适配器时PMID有5V左右的电压,请问此芯片有在适配器插入时,能否关断PMID。
问题2:BQ24195芯片本身能否监控PMID 管脚的电流,可否不用加空载检测电路就可以检测到后端是否有负载接入PMID管脚。
以上谢谢
从您的回答我是不是可以理解为:如果需要插入适配器时关断PMID需要外部添加电路?
另外没有检测功能要实现空载检测也是需要添加外部电路?
能不能帮忙推荐下,有没有类似功能能实现以上两个中一个或者所有的功能的芯片?
谢谢以上回答。您能不能帮忙推荐下,有没有类似功能能实现以上两个或其中一个功能的芯片?
Hi
好像是没有的。
对于1, 是否对外部充电取决于你是否给他带载,如果外部不接设备,这个相当于悬空。如果你接了设备又不想他充电,那就加个开关电路。
对于2,PMDI只是提供一个5V的电压源,对于给外部设备(电池充电),中间是有额外电路的,所以检测的功能应该是在后级芯片(电路)上。