This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

充电宝有何妙用?



在长途飞行或参加时间较长的会议时,如果你需要为智能手机或平板电脑充电的话,充电宝就是一个必备设备。在生活中,充电宝除了给手机充电之外,在你工作中的设计上或者生活中还有啥妙用呢?我们一块来打开脑洞一下吧!

活动时间 : 7.3-7.23

  • 充电宝的就是低压供电和充电,电源备份,手机,USB风扇,开发板,或者公司开发的某些产品等可以使用。

    失效了的充电宝有没有人拿去砸核桃?

  • 可能每个人都有不止一个充电宝,充电宝的用处很广,我经常在充电宝上插一个USB LED灯放在卫生间当做小夜灯;LED灯我改装降低了亮度,延长了使用时间(10000毫安时的充电宝,可以给小夜灯供电2个月--只在晚上用)但出现了一个问题就是有的充电宝有自动关机的功能,当电流太小的时候会自动关机,所以我只能用没有自动关机功能的充电宝。 另外就是给网络收音机供电;工作中还可以给单片机的开发板作为外部电源进行供电;外接一个USB小风扇吹吹风;给孩子的电动玩具充电,充电宝的用处还是很大的。

  •         充电宝在现实中用途广泛,给我们的学习和生活带来了很多方便。以下是个人的一些使用 体验:
    1、做为智能手机等移动终端设备的备份电源系统;
    2、USB供电的微型风扇、音响、照明灯等设备的备份电源系统;
            当然,以上的应用是也是大家平时用的最多了。在日常对电子设备进行评估、测试、开发 时充电宝也能派上用场。比如:
    1、调试开发有些电子产品时,电脑USB上最大500mA的输出往往力不从心,这时充电宝 就是很好的替代品;
    2、调试开发无线电子产品时,用充电宝代替发射端设备的供电非常方便,尤其是在室外环 境调试更是方便;
    3、做为小型终端设备的工作电源。比如无线温、湿度采集设备;有毒、有害气体无线检测 设备等。

  • 充电宝其实就是一块储能元件加一块电源充放电管理芯片,如果这样理解用处很多,除了充电、照明,还可以:

    (1)用于便携式设备的供电。现在工业检修用的手持式设备都是采用的可充电式的电池,其实电源部分就是个充电宝。

    (2)用于无线传感节点供电。现在无线传感网络,组网的节点供电可采用干电池,但更换麻烦,一般采用可充电的锂电池,寿命长,还能监测电量,可报警充电。

    (3)给低功耗开发板启动电压和电流。现在很多低功耗开发板,工作时消耗电压和电流都很低,只需启动给个高电压就能工作,充电宝不仅能实现启动,还能提供电能,保证长时间工作。

    (4)还有一些其它应用,比如可充电电动汽车、可充电电动工具等就不一一列举了。

  • 经常会拿来给各种板子供电,之前做过一个无线通讯模块,就是带着板子连接充电宝满街跑,测试性能。

  • 其实充电宝的作用非常大

    1 我用来给手机等设备充电,这个是毋庸置疑的

    2 我用它为小的USB夜灯 小风扇供电 

    3我还会加入5v转12v的升压板为路由供电 躲避限电困扰

    4 我还想将无线路由模块集成到充电宝内部 加个网线插口 就能当无线路由使用

    5终极设想给充电宝加入无线充电和受电功能 

  • 充电宝作为一个便携式的移动电源使用起来很方便,尤其是现在大屏电子设备越来越多,人们每天玩儿的时间很长,耗电速度很快,所以在出差、旅途等外出场合。充电宝给我们带来了很大的方便,有些充电宝还有手电筒,可以用来照明,使用方便携带方便

  • 充电宝现在用途很广泛,极大方便了工作生活。

    1、家庭监控系统的备用电源,接在智能摄像头上,停电了也不怕监控缺失。

    2、现在有很多小航模都是5v供电的,到野外可以用充电宝随时充电,爽飞!

    3、有些专用的12V输出的移动电源还可以做汽车应急启动电源,应急必备。

    4、书画爱好者还可以临时用作镇纸使用。

    5、现在优盘越做越小,经常发生找不到的情况,可以将mini优盘插到充电宝的U口上,方便保存不易丢失。

  • 除了常见有充电和照明功能外,现在有收音机、暖手、蓝牙音箱,迷你MP3播放器、打火机、闹钟等等,还有一些带网卡卡槽.WIFI发射功能的。这个太多了,可以说只有你想不到,没有做不到的

  • 充电宝的作用非常的大,我在生活中已经完全离开不了了,在我户外和旅游的时候 尤其明显,当手机没电的时候插上充电宝,开心啊,终于能继续打电话或者发短信 了。
    我在公交或者地铁里看手机或者IPAD网络电影的时候,看到一半没电了,插上充电 宝又可以继续了。
    我在公园野钓的时候,有了充电宝,可以给USE氧气泵供电,这下鱼也不会死了。
    我在学习开发板的时候,充电宝又可以作为电源供电。
    我在有点天气闷热的时候,用USE风扇插上充电宝,哇塞凉快了。
    在学校晚上想看书的时候,USE小灯也可以插上充电宝,这亮度又能学习又不影响朋友睡觉。
    可能别人还有很多用途,但是对我来说,包里放一个,绝对是好帮手,尤其是对于手机的长时间需要。
    当然了,有时觉得还会有更多新奇的用法,只是目前还没使用到。

  • 充电宝就是一个输出电压为5V的移动电源,我觉有一下用途:

    1、本职功能,为手机、平板电脑设备充电;

    2、附加功能,带LED灯,可以照明使用;带WIFI模块,可以当无线路由器使用;

    3、扩展功能,可以当做5V电源使用,给USB风扇、实验板等供电;

    4、非常功能,当板砖防卫用;

    5、期待功能,可以增加音频和视频接口,听歌或者看电影;增加时钟模块,显示时间;

  • 充电宝的用途太大了,当然除了在旅途之中可以用来充电之外还可以在设计上和生活上给我们带来许多便利之处,学习电源的朋友可以拆下充电宝了解一下充电宝是怎么通过5V电压充电的以及怎么给电子产品充电,现在夏天到了,学车那是一个热啊,可以买个电动小风扇,插上充电宝,可以凉快学车的几个小时了,当然了作为电子行业的小伙伴来说,要是手头上没有5V电源适配器,也可以通过充电宝来作为电源,不过这个最好拿废弃的充电宝来试!