尊敬的TI工程师,您好!
1、应用描述:
目前我使用BQ24297设计一款手持终端充电电路,充电接口为USB接口,
USB经过开关切换,一路通向处理器A,一路通向处理器B。
USB D+、D-通过直接连接到USB接口上,与开关形成分叉线。
2、遇到的问题
当手持终端插入到电脑时,能够识别出host,工作正常;
当插入充电器(充电器D+和D-为短接或开路)时,BQ24297识别不出充电器,读出的值为00,根据规格书,是DCD,500mA充电,
如果我想用大电流充电,需要软件配置。
请问,如果能识别出充电器?