This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQ25700A
我测试了 如果是设置两节电池 输出是8.4V 三节就只有11.2V
3节需要15V以上的Adapter。如果是12V的adapter,输出11.2V很正常。
数据手册上没有写需要15v的Adapter啊
BQ24171是降压型充电芯片,输出最大等于输入电压*最大占空比。
那这里面电感起什么作用??
Hi
注意是降压的topy ,以及还要注意输入走线上的压降。
数据手册上 没有写 三节电池充电,需要输入电压为多少啊
这个需要自己评估算一下的。
那个电感不是起升压作用??常用的都是12V适配器,不好换的
BQ24171是BUCK(降压)型充电芯片,不可能实现升压充电功能。
如果你有这类需求,可以看一下我们的BQ25700A系列。
这种还需要程序???纯硬件的最好,不然还得加处理器