Other Parts Discussed in Thread: THS3217, TPS54160
需要为THS3217供+/-5V的电源,且需要适应较宽的电源输入范围,+/-9V~+/-18V。尽量确保满足+/-18V输入。
但是Webench只能输入正电压,会为我生成一个负电源。
现在我能提供双极性的电源输入,如何利用Webench进行设计?
(如果不支持的话,可否直接推荐芯片方案?)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
webench仿真模型一般比较单一,例如绝大多数芯片设计时是单输出(回扫式稳压器等芯片可以双输出),并且是用最常见topy(不会降压芯片设计成为buck-boost或者是加耦合电感变双输出)
请问你的输入电压是多少? 期望的正负电压最大负载是多少?
TI的TPS61080/1是常见的升压+chargepump 双电源输出方案(也已依据这个芯片的方案,选择很多的类似boost芯片):http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps61080.pdf 第十九页
降压芯片,常见的是TPS54160+耦合电感做双电源输出:http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva369a/slva369a.pdf (依据电流需求选择这个系列不同的芯片)
输入电压+/- 9V ~+/- 18V 输出电压 +/- 5V。
选择TPS54160加耦合电感可以吗?
Hi
利用上述方案,只要一个正电压就可以产生正负电压源。
如果你的板子上有正负电压源,直接用2各降压芯片即可。
(可能你的板子上电源比较多,是否存在已经通过一个电压产生了+/- 9V ~+/- 18V,然后再要 +/- 5V。可能会有多余,正负5V是很容易得到的,例如有5V, 直接chargepumg就可以得到-5V, 还有双输出的chargepumg. 所以你或许需要简化你的电源电路)