This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电池带不起两块TPS电源模块

Other Parts Discussed in Thread: TPS61030

我想请问一下,我两块输出1.8A锂电池的并联  给一个TPS61030和TPS63025供电,工作时,为什么检测到电池的电压会突然有很大的降落,我的负载电流峰值差不多有2A左右,电感电容我选择的也比较大了。这是为什么呀,电池电压的突然降落会导致负载不能正常工作

  • Hi:

            电池输出到芯片输入走线宽一点,芯片的输入电容尽量靠近电感输入端(升压芯片)以及尽量靠近芯片的输入脚(降压芯片和升降压芯片)。

            可以将输入电容稍微加大一些。

            对于电池,因为电池内部带载电压会比开路电压低,特别是电流较大时。

  • 你好:

            请问一下,在加大输入电容的同时。再把电感的值也加大一些,这样会不会由于电感的值过大,对电路造成一些影响。

  • 1、首先,你的输入瞬时冲击电流时多少,这个事可以测量的.

    2、你的电池容量多少?电池电压会由多少伏瞬时降低到多少伏?

    3、你测量的瞬时电压时从电池根部测量的?