This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电量计的问题,希望有前辈能给予解答,拜谢!

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

用的电量计是bq27542,然后买了官方的下载器EV2400/EV2300,有两个问题,希望大家能帮我解答一下。

第一个,在BQstudio软件上,电量显示的百分比到底是指示电池容量的比例还是些其他指标的比例??

第二个,我用一个充满电的锂电池,接负载进行放电,电量显示从99%用到1%用了一个半小时,但是当电量显示到1%后,通过读命令TimeToEmpty(),返回的信息是只能工作两分钟,但电池在工作一个小时后,才不能支撑负载工作,我想问这是什么原因??

求回答!!

  • 第一个,在BQstudio软件上,电量显示的百分比到底是指示电池容量的比例还是些其他指标的比例??

    显示的百分比就是SOC,State of Charge,就是指示容量的百分比。

    第二个,我用一个充满电的锂电池,接负载进行放电,电量显示从99%用到1%用了一个半小时,但是当电量显示到1%后,通过读命令TimeToEmpty(),返回的信息是只能工作两分钟,但电池在工作一个小时后,才不能支撑负载工作,然后我将负载换成一个小功耗的,电量百分比从先前接大功耗时的1%在接了小功耗负载后变成37%,这是什么原因呢?

    做这些动作之前,是否已经确认过Chem ID选择正确?data flash里的参数是否已经根据电芯配置好?是否有经过golden learning?如果这些动作都没有做,就开始做这些测试,是没有意义的。