公司采用TPS54618做了几个5V转3.3V,1.8V,1.35V,1.0V的电路, 采用同样的原理图电路已经做了两个版本,都没有问题,但是目前这个版本1.35V出现了输出异常现象,不知道怎么回事,所以来求解,请大家帮忙解答解答。
测试的输出波形、PH波形、BOOT波形以及PCBlayout如附件
从PH波形来看,能明显看到有中断,且中断无规律。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,是所有的1.35V版本都有这样的问题么? 如果是个例,检查一下Boot电容的焊接.
如果所有的 1.35V版本都有这样的问题, 先确认一下购买途径是否正规? 再确定一下环路补偿方面是否取值不合理?
谢谢
采用同样的电路原理图,前两个版本没有出现问题,输出正常。 只有目前这个版本出现这种状态, 且目前版本所有的板子都有问题。
更换过BOOT电容,问题没有改善。
环路补偿的话,在前两个版本都没有问题,那么原理图上应该没有问题了吧。
至于芯片本身,采用的是和前两个版本同一批次的芯片
HI
和输出多少没有关系,从波形看缺失的波形时应该是保护了。
电路图你可以通过webench得到(用于确认电路),参考layoutdatasheet上有。
主要担心是你layout不好,要注意功率路径尽量小,其次是否有瞬间过载的可能(这个和功率路径等layout有关,也不排除你系统过载)
过载的可能可以排除,因为所测波形为空载波形。
至于layout的话,帖中第二楼有layout图,能帮忙看看是否合理? 除了反馈电路是通过另外一层与R168相连,别的都在表层,且表层下方为地层。
看起来不是电源线引入的,测试可知,在输入端的磁珠两端,靠近电源侧的波动比靠近芯片端小很多。Vental Mao 说:如果稳压源和输入端的连接线过长,会有较大的寄生电感,在连接线上加个大电容可以滤除扰动噪声(100uF以上,电解电容)
正是因为占空比周期性的这样变化,才导致输出电压的波动,可以将输出电压,输入电压,SW波形在示波器上同时显示么?
可以尝试将输入输出两端的磁珠移除,观察现象
从波形上大致判断,应该还是comp管脚的参数取值不对,或者VSENSE管脚受外界干扰(可以加个10K电阻从分压电阻中间连接到VSENSE管脚做滤波处理)
将COMP管脚的参数更改为白板工具所计算的值,问题解决。
不过还是有一个疑问,为何我前两个版本没有出现问题,而仅目前这个版本有问题。 原理图都是一样的,版本之间唯一的区别就是在于layout有点不同而已
你好,不同的layout带来的寄生参数不同,产生的影响也不同,当然这个很难去预测。
如果你之前的版本也是用同样的comp参数,那你的瞬态特性应该不怎么好,关于为啥没问题,这个很难说,可能你之前的layout恰好使电路处于稳态的临界点。
建议你还是根据DS修改comp参数,同时测量电路的瞬态特性,以保证电路处于较好的稳定状态