TPS73525DRBT是固定2.5V输出的LDO,我们现在遇到个问题,输入是3.3V,输出也是33V,输出跟随输入了,外围电路以及元件取值是根据规格书推荐的取的。请问可能是什么原因呢,谢谢~~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS73525DRBT是固定2.5V输出的LDO,我们现在遇到个问题,输入是3.3V,输出也是33V,输出跟随输入了,外围电路以及元件取值是根据规格书推荐的取的。请问可能是什么原因呢,谢谢~~
Hi
从现象看,LDO已经击穿了,请问不良率是多少?
检查一下在测试中是否存在过压的现象?包括带电插拔或者硬开关启动等,这些都有可能损坏芯片的。
应该不会有过压,我是采用安捷伦的程控电源输出3.3V作为TPS73525的输入的。从芯片的框图看,内部的基准电压产生是通过EN脚输入产生的,而我的EN脚是直接接到IN的,会不会是这里有点问题?需要加电阻电容缓使能?
另外,我做了个实验,因为发现第三脚没有电压,我按照可调版本的TPS73501的第三脚接,也就是采用了两个120K的电阻分压接第三脚,发现这时的电压输出是2.49V。
以上问题和实验也请帮忙分析一下,谢谢~~
应该不会有过压,我是采用安捷伦的程控电源输出3.3V作为TPS73525的输入的。从芯片的框图看,内部的基准电压产生是通过EN脚输入产生的,而我的EN脚是直接接到IN的,会不会是这里有点问题?需要加电阻电容缓使能?
另外,我做了个实验,因为发现第三脚没有电压,我按照可调版本的TPS73501的第三脚接,也就是采用了两个120K的电阻分压接第三脚,发现这时的电压输出是2.49V。
以上问题和实验也请帮忙分析一下,谢谢~~
应该不会有过压,我是采用安捷伦的程控电源输出3.3V作为TPS73525的输入的。从芯片的框图看,内部的基准电压产生是通过EN脚输入产生的,而我的EN脚是直接接到IN的,会不会是这里有点问题?需要加电阻电容缓使能?
另外,我做了个实验,因为发现第三脚没有电压,我按照可调版本的TPS73501的第三脚接,也就是采用了两个120K的电阻分压接第三脚,发现这时的电压输出是2.49V。
以上问题和实验也请帮忙分析一下,谢谢~~
Hi
确认一下芯片marking 是CBM/NSW, 还是CBK/SDR, 如果是前者就是TPS73525, 后者是TPS73501.
从现象看应该是错了,两者差异在于FB反馈,如果是TPS73525即便急加了外部电阻是不会输出正常的。
芯片的MARK:第一行是CBM,第二行是TI K,第三行请问代表什么?
补充一下,出现输出跟随输入的LDO,发现第三脚没有电压,而工作正常的LDO,第三脚有1.15V,所以怀疑出现输出跟随输入的LDO其内部的带隙基准出问题了,而带隙基准的输入是EN脚,所以怀疑是否EN脚不能直接接到IN脚?
Hi
EN接Vin是 没有问题的。(datasheet测试时Vin=EN,也就是用同一个电压。EVM板也是Vin连接EN.
EN只是要一个1.2~VIN的电压源,所以可以连接Vin.
如你所说,异常的芯片是基准出现了问题,请问不良率多高? 是找那个代理商购买的, 看起来应该是芯片质量问题。