设计参考的用户指南TPS54620EVM-374,5V转3.3V,在手册推荐电路的基础上做了如下修改:EN引脚悬空,输入电容改为4.7uFX3,输出电容100uFX3,电感选用的2.7uH,其他器件选择与指南相同,电路的输出纹波>100mV,查阅手册这种修改计算值不应该这么大,求教应该如何解决?会不会是因为输入电压太低了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设计参考的用户指南TPS54620EVM-374,5V转3.3V,在手册推荐电路的基础上做了如下修改:EN引脚悬空,输入电容改为4.7uFX3,输出电容100uFX3,电感选用的2.7uH,其他器件选择与指南相同,电路的输出纹波>100mV,查阅手册这种修改计算值不应该这么大,求教应该如何解决?会不会是因为输入电压太低了
你好,对于电流型控制的IC,输出电容过大,会造成环路带宽减小,从而引起环路不稳。
方便建立的SW和输出纹波上传么?
建议减小输出电容。同时利用WEBENCH仿真得到各个参数值,这样得到的结果会比较好。电感一定要是铁氧体功率电感,同时保证饱和电流和电流有效值留有一定裕量。
Hi
输出电容增加后,改变了容值,也改变了ESR,对补偿是有影响的,你需要重新计算补偿。
或者你可以借助Wenench确认补偿电路。
另外layout也建议参考EVM板,layout不好也可能引起纹波较大。