TI的工程師您好!!
小弟目前是參照BQ76930的Datasheet來設計一個9Cell(3.6V*9)的電路,請教一個目前使用碰到的情形,
我的Cell電壓透過B1~B9接入C1~C21來對BQ76930輸入VC10~VC0電壓,過程中發現我的VC1電容(C18)電壓會轉移至
VC0或VC2的電容(C18&21/C15)電壓,這個問題目前想不出原因,還是我該照EVM加入前端的保護電路呢....
EX: VC1電壓原本應抓到3.6V(單Cell電壓),但轉移後VC1會只剩下(0.4V),而VC0或VC2的抓到的電壓會變成(5.XV)。