This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于芯片工作温度的疑问

Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM317L, LM317M

如下图这是很常的一颗芯片LM317,可以看到他们分为两个温度等级,以我画红线的这两个型号为例子,

L'm谁能说下他们到底有什么区别?因为最近需要找颗温漂相对小点的稳压器,发现LM317性价吧不错,

所以就看了下这颗 。继续往下看。。。

但看到下面的温度与参数的时候意外的发现竟没标出-40°C-0°C时的参数曲线,后来再仔细看是所有的曲线

图标都没有标出零度下的参数。这是为什么呢 德州仪器没有做零度以下的实验吗?那作为上面的LM317MDCY

这颗料来说它的温度等级是-40°-125°C我在规格书里却看不到它零度以下的参数,这对于我设计电路来说是不

利的,我不知知道它在负温度下的参数偏移情况。继续往下看。。。

但同样的一颗料安森美的就标出了全温度范围,如下图所示。虽说温度是标全了 ,那么问题又来了

1.这些曲线是针对0°C-125°C温度等级的呢还是针对-40°C-125°C的温度等级?如果是-40°C-125°C那么

0°C-125°C这个等级的芯片在-40°C工作时的曲线是怎样的呢?根本不能使用,还是参数偏移严重?