我用TPS53316芯片,输入电压是5.0V,输出电压是1.0V,发现有TPS53316烧坏现象,我做了四个板子,也用了大概半年多时间了,其中两个芯片已经烧坏,换上新的PS53316芯片后一切又能正常了,把拆下来的两个芯片进行量测,其中一个芯片的VIN和SW管脚都对地短路,另外一个芯片只是SW管脚对地短路;我看了布局布线应该是没有问题的,原理图见附件,请帮忙分析一下什么原因,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你的负载条件是什么?
还有你的输入电压是稳压的么?如果输入电压出现较大波动,容易击穿内部MOS管,导致Vin,SW GND短路。具体是过流还是过压损坏,可能需要FA实验去确认。
你的购货渠道是什么? 如果是TI正品,在正常工作条件下,是不会出现这样的问题的, 我们都是经过严格测试的。
您好,我的负载是给一片赛灵思ZYNQ XC7Z030和给两片88E1111 PHY芯片的核电压供电,总共电流应该不会超过3A;另外我的稳压电源肯定是稳定的,因为我用的是24V的品牌开关电源,而且24V又通过一个30W隔离型的DC/DC模块转换为5V再给TPS53316供电,我也反复量测过5V电压没有发现电压有较大波动,芯片应该是从正规渠道买的,所以我还是怀疑参数的问题,因为同样的电路,我另外一个同事用这个芯片实现5V转3.6V发现更容易烧TPS53316芯片,是不是参数选择不合适或者控制模式选择有问题,请帮忙分析一下,谢谢!
你好,对于参数而言,可以利用WEBENCH进行取值,如果觉得不放心,还可以再根据数据手册手工计算再次确认。
你的原理图中的V10_AGND是连接到哪里。FB需要接到芯片的信号地,这个管脚特别敏感,如果layout不好,也会容易出问题
V10_AGND是通过0欧电阻R323连到GND管脚的,意思就是要把AGND相关网络处理完后再集中一点接地到GND网络(也就是芯片的PGND,芯片的15、16、17管脚),这样AGND就不会和GND进行多点接地,好像TPS53316手册就有相关要求,请帮忙确认一下,谢谢!
Hi
试产时做一下可靠度验证。
有可能是一些测试或者操作上的问题导致的,很难异常重现。
如果是因为设计或者layout上的问题,不良或可以重现。
有一个电路是很容易复现的,基本上是50%的故障率,具体原理图见附件,电感由680mH改为2.2uH后有一段时间没有再复现了,我觉得应该是参数问题,您们还是要从原理图参数上帮忙做分析,谢谢!