折腾几个月终于了解BQ78350工作过程,目前已经搞完充电器。我的电池组是8S,请TI人员看看学习的LOG是否正确,没有问题我把25度、40度、0度的0.2C、05C、1C的电池放电做一遍。
附件的LOG是我按照400MA的电流放电,与我们的设置工作电流基本保持一致,电池用的是松下NC18650,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个附件是之前放电LOG,文件较上一个上传的比较大,可能放电中间电脑有重启。
是否正确?如果要到得到最终的BQ78350DBT-R1固件,还差哪些文件?
你这个只是log数据,没有什么正不正确之说。 如果你想要配置参数,就要先得到6根放电曲线的数据,上传GPCCEVD工具,得到7个点,填入gauging里面。 然后再配置其他参数。
方便后人开发时有一个清晰的流程,简单注明几句
BQ78350R1开发简易流程
1 确认硬件可以正常工作,放电、充电正常,读取温度、电压、电流、电量、保护信息正常;
2 通过EV2400 和BQstudio软件对电池组进行信息配置,电池组的节数、容量、化学ID、BQ78350寄存器功能信息,同样配置基本电池保护的温度、电压、电流、寿命信息等;
3 使用校准工具对电压、电流、温度进行校准;
4 使用BQstudio软件对电池组进行放电,并记录log信息,一共为三种温度下的6种放电实验,0度 30 度 50度 1C 0.5C 0.2C的放电实验;
5 对放电的LOG进行打包上传到TI服务器进行参数提取,得到GPC_CEDV配置文件;
6 将GPC_CEDV配置文件的EMF ,EDVC0 ,EDVC1 ,EDVR1 ,EDVR ,EDVT0 ,EDVTC 信息写入电池盒Data Flash内;
7 对电池盒进行放电学习。将电池盒充满电,VCT置位。放置2-5个小时后开始放电,以0.2c放电速率进行放电学习,放电完后放置2-5个小时,充满电放置2-5个小时,继续放电学习,直至max error 为2%时导出固件srec文件;
8 量产中直接烧录新srec,先进行功能测试。电池必须进行一次充放电实验,如果正常max error会降至到2%,