This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ40Z60充电电流只有80mA

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

适配器是15V 4A的,battery management studio 检测到了AC adapter voltage正常

  问题1:不知道是硬件问题还是软件问题。

 

问题2:充电电流是不是在Advanced Charge Algorithm设置?  可以直接控制外围BUCK电路,给电池相关的充电电压、电流?

手册里面看到充电电流跟电压条件是建立在温度上的。

也找到了对应的条件

无论是在哪个温度下,都不止我现在遇到的几十mA电流。

问题3:TI电量计芯片都有charging current跟charging volage这个两个寄存器,我一直很奇怪,这个两个位有什么用? 电压跟电流是随时变化的。直到用到BQ40Z60 我才感觉到它的作用。 是指示充电模块该用什么电压跟电流充电,配合充电用的。

我不知道这个猜测对不对。