This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM2576无输出

第一次上电还能工作几分钟,后来。。。。。

现象:

上电后大约10秒内正常,然后无输出,反馈端电压在1.5V左右。好像与温度有点关系,故障后断电立刻上电则直接无输出,等一会儿能撑几秒。感受了一下没有明显的温升。怀疑是过流保护,负载很轻大概600mA。

给出波形图;

输入电压;整理滤波后。

2脚:Vout测试,这是正常输出的。周期52K

异常后:周期只有12K了。

 

请问高手这是什么原因?另外输出震荡大部分原因是不是PCB布局不当?

  • Hi YiMing:

       建议你首先确认一下您的电感饱和电流,按照600mA输出,稍微留点裕度,饱和电流建议800mA.

       关于output的震荡,你需要确认:

     1. 续流二极管需要是超快恢复的肖特基二极管,不能是普通二极管。

     2. layout上,Output所在的Pad需要比较大和规则(正正方方,不要是一条trace, 这个pad连接芯片output, 电感,续流二极管)这个是避免寄生电容而产生寄生震荡。

    (可以上传您的电路图,以及layout图看看,注意表明输入输出和器件型号)

  • 我感觉你是变压器饱和了,请问出现问题的时候,输出电压变成了多少?

  • 电感我估计也饱和了。电感式100uH的。也试过300uH的,结果一样。我用的是lm2596-5.0,在反馈端串电阻14.7K,使输出为21V左右。故障后,输出电压为5V,反馈电压从1.4V不断掉下来。电感烫。续流二极管为1N5822.out脚焊盘不是大面积的。这应该是震荡原因之一。电感是贴片功率电感。

  • 原因是子电源中有个钽电容接反了,所以引起过流保护,在此向各位表示感谢