一、FIXED_EDV0跟EDV_CMP 这两个寄存器的疑问:
1,看了很久,我猜测这两个是相对的功能。EDV_CMP好理解,就是enables EDV Compensation for EDV2, EDV1, and EDV0,补偿这3个电压点功能。默认是关闭的,我就奇怪了,如果这个功能关闭了,那么BQ78350 还能检测准确吗?
2,我对CEVD概念还是很模糊,使用GPCCEDV上传工具可以计算到EMF C0 C1 R1 R0 T0 TC 这7个点,那么EDV2, EDV1, and EDV0 这3个点又是能起到什么作用呢?
3,FIXED_EDV0 又是什么意思呢,文字描述是Fixed EDV gauge,我还是不明白具体的作用,它跟EDV_CMP功能区别?
二、Battery_Low% 设置多少合适
默认是7%,我不知道这是怎么推荐是还是需要对电池进行计算的?
三、GPC CEDV工具反馈回来的
FitMaxSOC%=12
FitMinSOC%=6
LearnSOC%=7
这3个数据有什么用?