我用TPS54620输出1V的电压,实际测量的时候只有0.88V,VSENSE引脚电压也只有0.7V,导致PG1V0一直是低电平,后续无法在工作。哪位大神碰到过这种问题呢,能帮我解决一下吗?
原理图如下
用示波器查看的BOOT引脚的波形如下图
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用TPS54620输出1V的电压,实际测量的时候只有0.88V,VSENSE引脚电压也只有0.7V,导致PG1V0一直是低电平,后续无法在工作。哪位大神碰到过这种问题呢,能帮我解决一下吗?
原理图如下
用示波器查看的BOOT引脚的波形如下图
Hi
将输入电压波形穿上来看一下,或者将输入电压调高到10V,看看不良现象是否消失?
或在你原有基础上用电子负载测试,确认是否是负载过大才会出现这样的现象?(可以确认到多大负载才出现这个问题)
HI
看起来是断断续续的工作状态。
或是芯片保护了,确认欠压保护或者过流保护之类。
你好,你的负载条件是什么,前级的带载能力如何,前级是否过载? 用的是什么电感呢,是功率电感么?
建议你先用WEBENCH根据你的工作条件得到合适的元件取值,然后上电试试,看结果如何
如果还是无法正常工作,再将你的layout根据Datasheet的推荐画法进行修改