尊敬的TI工程师:
你们好!
最近在学习DSP,现在在学习T提供的例子IBI_DIRECTIONAL_DC_DC_400_12(在controlsuit3.4.6中的安装目录是E:\work soft\controlSUITE3.4.6\controlSUITE\development_kits\BI_DIRECTIONAL_DC_DC_400_12\v1_00_00_00\Bi_Directional_Full)中双向的代码,其中有一些代码不是很懂,下面是定义了三个定时器,自己不是很理解在正个代码中的作用时什么呀!
CpuTimer0Regs.PRD.all = mSec0_5; // A tasks
CpuTimer1Regs.PRD.all = mSec5; // B tasks
CpuTimer2Regs.PRD.all = mSec2; // C tasks
还有在调用下面的函数时总会出现要对定时的时间进行判断,当时间到了才执行,请问问什么,自己不是很懂,请求帮助
void A0(void)
{
// loop rate synchronizer for A-tasks
if(CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIF == 1)
{
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIF = 1; // clear flag
//-----------------------------------------------------------
(*A_Task_Ptr)(); // jump to an A Task (A1,A2,A3,...)
//-----------------------------------------------------------
VTimer0[0]++; // virtual timer 0, instance 0 (spare)
}
Alpha_State_Ptr = &B0; // Comment out to allow only A tasks
}