Other Parts Discussed in Thread: LM3409
采用LM3409芯片,可以在24V的输入情况下;获得3V/1A的输出吗?具体怎么设置元器件参数?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM3409
采用LM3409芯片,可以在24V的输入情况下;获得3V/1A的输出吗?具体怎么设置元器件参数?
Hi
芯片主页上就有: http://www.ti.com.cn/product/cn/LM3409 。
Hi
检查负载LED的焊接,或者是换一个Vf=3V的LED灯看一下。
Hi
这是恒流控制的呀,输出电压由LED灯VF决定。
hi:
提一个问题,如果我设计的输出是24v/1A,如果我接一个3.2V/1A的LED灯,不会烧坏LED吧?
Hi
LED的特性就是恒流,电压就是VF,芯片只会控制输出设定的恒流,而不会控制输出电压,此时输出电压就是LED的VF,正常就是不会高也不会低。
当低的时候,存在LED短路,芯片会过流保护。如果LED断开,输出电压会很高直到过压保护,不会影响到LED.(绝大部分LED芯片是带过压保护的,如果没有一般都会额外增加的。
不存在Vf是3.2V, 输出高出3.2V的情况,除非LED或者是控制电路异常。 强行给予LED超过VF的电压是会烧LED的,但是LED驱动控制是不存在这种强行动作,因为它只会电流控制。