Other Parts Discussed in Thread: TPS61020
设计输入3.3V~5.0V 输出5V。空载时 电压输出正常,连接1W左右的负载 电压被拉低到2.33V 出现异常,按照芯片手册上应该是可以输出0.8A的电流。目前不知道如何 解决 。那里工程师帮助下,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS61020
设计输入3.3V~5.0V 输出5V。空载时 电压输出正常,连接1W左右的负载 电压被拉低到2.33V 出现异常,按照芯片手册上应该是可以输出0.8A的电流。目前不知道如何 解决 。那里工程师帮助下,谢谢!
Hi
0.8A时开关电流,并非最大输出电流。
如果3.3V输入,最大负载建议小于 3.3*0.8/1.2*0.9/5=396mA, 可取360mA.
目前你的负载在200mA, 建议你确认:
电感饱和电流,建议大于0.8A. 功率回路尽量小,输入电容尽量靠近电感输入端,可适当加大到20uF.
你说的400mA就是持续电流输出 对吧
另外将输入电容增加到了100uF 电感饱和电流应该是大于1A的 (其他电源模块上使用过的)
现在输入3.3V 纯功率电路30Ω测试 输出只有3V 输入电流0.12A
为什么电压被拉低这么多,芯片损坏导致输出能力不够 ?还是其他原因?
Hi
那基本上可以确认是layout造成了带载能力下降。
按照你的条件是可以稳定带载360mA的。(不好意思上面的计算有错,实际算到输出可带载396mA, 可以预留一点空间,带360mA绝对不会有问题,实际是可以带400mA左右的)
注意输入电容尽量靠近功率电感输入端,可以用示波器测试一下输入电压是否有被拉地的情况?
输入采用的是直流稳压电源,电压没有被拉低。
您说layout问题,能说下一般是那些地方需要注意么,或者那些比较重要的器件需要特别注意。
如果需要更大的带负载能力,是否可以换为TPS61020
Hi
PIN脚兼容可换,是可加大输出电流能力。
Layout参照datasheet. 功率回路尽量小,尽量尽量紧凑,注意参照datasheet上的SW的pad, 芯片的散热设计。