This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq34z100 电池放空,读出的TrueRC为负

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

bq34z100 ,电池标参5800mAH。配置参数,其它参数默认:

Design Capacity        5500
Design Energy        7000
Design Energy Scale    10
Pack Configuration    0961    HEX
Number of series Cell    3
Load Select        0
Load Mode        1
Cell Terminate Voltage    3100
Qmax Cell 0        5500

1.电池电量放完全空时,芯片检测出的TrueRC:-340(PS:始终为负),TrueFCC:5063;为何检测出的TrueFCC只有5063,TrueRC为负;

2.充满电时,Qmax Passed Q:-6040

  • FCC 是估算的电池在某种温度和放电条件下能够使用的实际容量, 和额定不同是正常的。

    RC为负,是电量计认为电池过放, 放电电压是否低于3.1V

    充电passed Q是充放电电荷库伦量,

  • 是有过放了,电池被放空了。不过3节电池,放到9300mV后,静置也会回到最低电压10V左右。

    你意思是不能过放,电量达到0%时,直接停止放电?

    我放空电池,检测出的TrueFC为-300。给充电到TrueFC为0时,停止充电,重新拔插电池,TrueFC又变回-300,这是怎么回事,还没充够,导致还是被电量计检测 到过放?

  • 电池有配过chemID, 和learning?

  • 参数都配过了,就ChemID和Learning没做。

    一直都没配过ChemID,直接使用默认0X107

    Learning之前有学习时,学习不成功,update status : 04,且电充不满最高90%电量,但充电电路已经判断充满电,自动断开充电

    update status一直为04后,排查问题过程中,想确认不学习状态下充放电是否达到100%。实际结果为充满98%。但电池只要断开芯片后,重新连上芯片,不管电池里电量多少,SOC:0%。TrueRC:-300,即使换上电量35%的电池显示结果也一样

  • 这么久过去了,不知道你是否解决了。如果已经解决了,就当作为后来学习的人提供参考吧~
    是需要配置ChemID和学习的。如果这两步没做,那后面所做的都是无用功。

    充电过程中,Qmax Passed Q数值是逐渐减小的(数值从电量计接入电池时开始计算),记录充了多少电量(mAh)
    放电过程中,Qmax Passed Q数值是逐渐增加的,记录放出了多少电量(mAh)

    "电充不满最高90%电量,但充电电路已经判断充满电,自动断开充电”
    应该是参数设置出错了,Design Capacity,Design Energy等,或者直接原因就是ChemID错误的原因,如果你知道电池型号,可以直接在数据库里查找相应的型号Program,如果不知道就通过恒流充电放电,获得log数据保存下来,用MATHCAD程序计算CHEM_ID。

    “学习不成功,update status : 04”
    电池放空静置5小时之后IT_enable,标准充电满后,静置,此时,(UPDATE_STATUS变为05), Qmax单元0更新为实际值。 VOK被置0,表示它已成功完成学习周期的第一个状态。
    然后0.2C放电,放空后静置即可,此时,VOK将被清除,Qmax单元0将被更新。仪表也会检查阻力表是否被正确更新。如果表已更新,则量表将UPDATE_STATUS设置为06。学习成功。

    学习成功后,放电到“Terminate Voltage,系统正常运行最低工作电压”后,电压会开始回升,电压稳定后,电量计仍然显示0%,TrueRC为0,如果此时再放电,TrueRC就会变成负值

    “但电池只要断开芯片后,重新连上芯片,不管电池里电量多少,SOC:0%。TrueRC:-300,即使换上电量35%的电池显示结果也一样”
    重新接上电池,电量计需要重新RESET和IT算法使能。

    这是我个人见解,如果有错误的地方,欢迎大家能为我指出,谢谢。