我使用ti官网的工具生成了一个12V转48V的升压模块,用的是TPS43060RTER芯片,但是板子治好后发现并没有输出,有没有大佬知道是怎么回事?其中电感不是标准的,我选了个差不多47uh的,但是没有输出,有没有大佬知道怎么测试的,怎么检查?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
将PCB传上来看一下,如果是面包板搭的电路基本上是无法带载的,带载容易过流保护。
其次功率电感饱和电流必须足够。
测试时建议先轻载测试,并测量此时驱动或者输出电压,看芯片是否有启动动作,再来做判定。
Hi
电感感量差不多就行了,不是很重要,重要的是饱和电流必须足够。
layout对电源很重要,Webench出来的电路不会有问题,如果焊接也没有问题,一般问题就在layout上。
你好,如果你计算出来的电容值很大,陶瓷电容无法实现,也是可以使用固态电容或者钽电容。这颗芯片的电容选取上主要注意容值和esr。容值足够,esr一定要小,可以减小纹波
Ti官网就可以买到,或者去代理商那里购买
http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=24957
问题一:我现在用了lm2585的这个方案重新做12转48V的电源,电路看附件,我想问一下这个470uh的电感到底是属于输入还是输出,我看替代电感最小给我的值是1.9A的,我是12V的输入48V的输出,负载接在48V端,消耗电流最大0.5A,我想问一下这个电感能不能用常见的那种CDRH127R 12*12*7MM的这种电感,这种电感显示最大电流是0.79A,不知道能不能替代?如果不能,那我如果用这个0.79A的电感,输出端能承受的电流又是多大呢?
问题二:上面说的CDRH127R这种电感和那种绕的裸露的那种电感有什么区别?裸露的电感的转换效率会不会低很多,就是会有很多损耗?