This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25895通讯问题 急求!!!

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQSTUDIO, EV2400

1、单片机型号为STC15W408AS,由BQ25895的SYS管脚电压进行供电,单片机运行正常(能实现AD转换、能进行232通讯);BQ25895由+5V和GND两根线进行供电,D+、D-未接,SCL与SDA均用10K电阻上拉接到SYS脚上。

2、此种情况下,单片机一直无法与BQ25895建立I2C通讯,即写入从机地址0X6a后,在第九个时钟信号到来时,SDA数据线仍未高电平,单片机未收到应答。为什么????

3、将SCL与SDA线割开,将单片机与其他芯片进行I2C通讯,结果I2C通讯正常,可一直无法与BQ25895建立通讯,一直没有应答。。。。请问什么原因????BQ25895在建立I2C通讯还需要其他什么条件吗????急求!!!万分感谢!!!

  • 在割开iic通讯线之后,将25895的iic两个引脚通过ev2400连接到bqstudio软件,测试一下是否可以正常通讯,然后使用advenced comm功能,测试一下和25895的通讯情况

  •    非常感谢!

    但您说的ev2400和bqstudio没用过,也不了解,我们的产品现已设计出,可就是通讯这块一直无法接通,急求!!!实在不清楚问题在哪里,我们甚至怀疑芯片是否出了问题。。。但测到REGN管脚电压为5V,SYS管脚电压为3.67V,BAT管脚电压也正常,可就是无法建立通讯。

        我是孝感市湖北华中光电科技有限公司设计部的,真诚的想与您进一步沟通,因为TI的这款芯片我们首次使用,网上资料少之又少,跟几个代理商联系后他们均不清楚技术问题,我的微信号是ABC947604790,期待与你们的直接沟通,万分感谢!!!!

  • 你这个属于电源那一块,我没做过这类的。TI 论坛的工程师回复你,叫你使用EV2400,USB 转I2C 工具,加上battery management studio 上位机软件应该是配置参数,新型的芯片现在一般都是半开源的,配置好参数才能正常工作。具体的我明天看看芯片资料才知道。这个是单节的电池充电管理+电源路径的芯片,应该不难。(虽然我不是做开关电源的)。

  • BQ25895进行通信的时候地址可不是6A 后面还有个读写位  实际地址是6A+一位  0xd4和0xd5