现在发现3个问题,第一是我无论改变SS引脚的C015电容的大小,最大增大到过100U,都无法实现占空比缓慢启动的过程,第二,我改变RSUM引脚的电阻,15K和13K两个电阻,对于我最大占空比产生很大的印象,图一为15K最大占空比,图2为13K最大占空比。
第三个问题,在带载过程中,发现在带到一定负载的时候,输出电压自己升高了,占空比增大了,但是占空比是稳定的。希望大家帮忙分析下为什么!非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在发现3个问题,第一是我无论改变SS引脚的C015电容的大小,最大增大到过100U,都无法实现占空比缓慢启动的过程,第二,我改变RSUM引脚的电阻,15K和13K两个电阻,对于我最大占空比产生很大的印象,图一为15K最大占空比,图2为13K最大占空比。
第三个问题,在带载过程中,发现在带到一定负载的时候,输出电压自己升高了,占空比增大了,但是占空比是稳定的。希望大家帮忙分析下为什么!非常感谢
第一是我无论改变SS引脚的C015电容的大小,最大增大到过100U,都无法实现占空比缓慢启动的过程,
A: 请提供启动时,PWM与SS电压的波形。去掉R205试试。
第二,我改变RSUM引脚的电阻,15K和13K两个电阻,对于我最大占空比产生很大的印象,图一为15K最大占空比,图2为13K最大占空比。
A: 不建议将RSUM放的太小,斜波注入量增加,会影响最大占空比。Datasheet Fig 37可以看出,10k~20k的RSUM,注入量的变化会比较大。
第三个问题,在带载过程中,发现在带到一定负载的时候,输出电压自己升高了,占空比增大了,但是占空比是稳定的。希望大家帮忙分析下为什么
A:请提供更加具体点的测试条件,1,从多少负载变化到多少负载?2,电压升高了多少?3. EA+的电压在这个情况下的电压分别是多少?
进一步观察,我改变了芯片2引脚的电压,由另外单独的12V供电输入,经过分压后得到2.5V后提供给引脚2,产品在带载到1400瓦时候,基准电压还是5V,当增加到1450瓦时候,基准电压(1引脚的5V)开始缓慢升高,当1引脚电压升高到6V时,产品开始驱动不稳定。为什么产品的基准电压会随着我增加负载而变化呢
1. 去掉Q17,抓一下不同SS电容时的SS,PWM的波形。
2. 大电流不稳定,你需要去查电流环相关的问题。是不是PCB Layout或参数不当,导致大电流的情况下不稳定。你增加斜波注入不是合适的方法。
Q17和不用的二极管都已经去掉了,
可是为什么在不同电流下回导致芯片1引脚的VREF产生变化呢?1引脚不应该在任何条件下都保持在5V吗?我实际测量过,我输出在1410瓦的时候还正常,到1420瓦的时候1引脚就开始升高,只有10W的负载变化。可是基准电压不应该变化吧
有可能是功率加大之后,芯片受到干扰了。
1. 你需要看一下你芯片的PCB Layout, 有没有按我们的Datasheet中的PCB Layout进行布局。附近是否有较强的干扰源。
2. 可以加大REF的电容看看,是否有改善。