This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,最近在调试UCC28019芯片,参照TI提供的Demo板做了一个2kW的样机。Demo板上给出的上电顺序是先上交流电,再给12V控制信号。我上电时是先打开交流电源,但未给电压,接着打开12V控制信号,然后逐渐调节调压器输出。但是这样操作以后MOSFET误导通(拆下来测试DS完全短路),调压器保险丝烧毁。
想请教下正确的上电顺序是不是交流电源打开以后需要调节到110V左右的电压才可以?
您好,
看了下原理图,GATE驱动端最好加上驱动电阻,其次电路周边参数最好利用excel表格再计算检测下。
你现在这些pin脚电压是在什么条件下测量的?
你好,最近在调试UCC28019芯片,参照TI提供的Demo板做了一个2kW的样机。Demo板上给出的上电顺序是先上交流电,再给12V控制信号。我上电时是先打开交流电源,但未给电压,接着打开12V控制信号,然后逐渐调节调压器输出。但是这样操作以后MOSFET误导通(拆下来测试DS完全短路),调压器保险丝烧毁。
想请教下正确的上电顺序是不是交流电源打开以后需要调节到110V左右的电压才可以?
PS原理图上功率地和12V的地没连到一起,参考TI的Demo板以后,已经在电路板上连接在一起了。
您好,
首先您要根据EVM将您的电路设计对,包括驱动电阻,电感,采样电阻等。您最新贴出的原理图里没有电感。建议重新好好计算下电路参数。
其次建议根据EVM板上电测试顺序测试。
你好,
防止启动过冲的,不加也可以,但最好加上,谢谢。
您好
请问您这里问题解决了吗? 您可以先检查下整流桥侧的输出电压是否正常。 4脚输入电压大于1.5V的时候芯片才会开始软启动。我看了你的原理图,输入电压是正常24Vac的话根据你的电阻分压4脚电压应该在3.1V左右。
您好,可以把波形展开放大看更局部细微的信息吗? 一般来讲这个应该和控制补偿没什么关系。看这个电流尖峰有可能是因为二极管反向恢复特性的原因造成的。